结果:找到"EDA stp 3D模型",相关内容1000条
- 立创EDA专业版预览3D模型
- 目前专业版是不能直接打开元器件的3D模型的,需要加载到元器件PCB封装中查看,后续立创是否可以考虑把打开3D模型文件(.stp、.step等格式)功能集成到软件当中,这样就可以更加方便的查看元器件3D模型是否自己所需要的,另外也能免去使用专业3D软件查看的尴尬!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 3D模型 发帖人:青青水草 发帖时间:2023-05-31 11:08:00
- 3D模型引脚方向如何调整
- 63V6800UF的大电容官网没有找到3D模型,从网上下载了一个3D文件,做了一个库,发现引脚方向不对,是需要在3D文件里编辑,还是EDA编辑器里能解决啊?小白一个,请求支援。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:数码哥666 发帖时间:2022-11-17 20:42:00
- EDA专业版3D模型导出零件异常
- RT,3D模型使用了一个HC-SR04,PCB设计过程中3D查看是正常,导出STEP文件后就出现异常了,少了一个头,我尝试更换的打开软件,Solidworks和Fusion360都异常,应该是文件的问题,望工程师帮忙解决,谢谢↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓这个是立创EDA的3D预览显示的,正常的↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓这个是导出后异常的↓↓↓↓↓↓↓↓↓
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 异常 3D EDA 发帖人:EricZhang 发帖时间:2022-08-23 22:55:00
- EDA怎么无法导出stp3D模型
- EDA怎么无法导出stp3D模型了,一直在转
- 所属专栏: 使用教程 标签: EDA stp 3D模型 发帖人:FEGN 发帖时间:2022-06-22 10:20:00
- 导出的3D模型尺寸不对
- 导出的都是公制单位,但是实际长度是英制单位的数,整个模型大了3.9倍
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:半发酵茶 发帖时间:2022-01-05 23:02:00
- 立创EDA导出step文件问题
- 导出立创EDA标准版,然后再导入EDA专业版生成STEP文件,3D模型尺寸不对,怎么解决的?如图:这个EDA标准版的这个导入到专业版的效果实际用3D软件看的话,尺寸也是不对,应该怎么解决?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 3D模型 发帖人:yang5708 发帖时间:2021-11-05 14:25:00
- 立创EDA什么时候可以导出STP格式的3D文件呢
- 立创商城上的元器件的封装库很完善,现在但是很多的地方需要3D核对结构,目前的已经支持导出OBJ格式的3D文件,但是OBJ格式没办法直接转换成STP格式,(OBJ格式用不上啊,我不怎么会3D,如果有方法,求教,)核对结构很多都是需要用到STP格式的什么时候可以导出STP格式的3D文件,强烈恳求增加导出STP格式的功能!!规格书+封装库+3D模型立创商城一键搜索,一步到位,简直完美
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D STP 发帖人:流逝指间 发帖时间:2021-09-16 10:09:00
- EDA导出3D模型的stp格式只有PCB板,没有3D封装
- 部分器件的3D模型无法导出。如:C26936343D模型预览如下:导出3D模型为STP格式:用solidworks打开后只有电路板,没有器件的3D模型:发现只有部分元件时这样,有的是可以的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 发帖人:hyshallow 发帖时间:2021-08-31 00:40:00
- 立创EDA可以导出3D模型了吗?
- 各位立创EDA的程序员大大,十一月份到啦啥时候模型导出功能上线呀~
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 3D模型 发帖人:lnsane 发帖时间:2020-11-03 08:34:00
- [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
- LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D模型 模型 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
返回